我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer V6.2 如何导入工程?
问题描述:
Vijeo Designer Basic如何导入工程?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer和Vijeo Designer Basic软件导入工程步骤相同,具体步骤如下:

1、打开Vijeo Designer或Vijeo Designer Basic软件。

2、选中Vijeo-Manager右键选择导入工程。

3、在弹出对话框中选择对应VDZ格式的工程文件,点击打开,具体步骤见截图。

注意:当导入的工程被更新且保存时,原来的工程(.vdz 文件)不会被同时更新,更新的文件保存在C盘的Vijeo-Manager文件夹下(具体路径见下图),若要更新原来工程(.vdz文件),可将更改后的工程保存,关闭再导出,覆盖原文件。具体步骤可参考:Vijeo Designer V6.2 如何导出工程?。