我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer V6.2 设置触摸屏启动延时
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

你可以设置目标机器的启动延迟。 如果配置了【启动延时】,当 Vijeo-Designer Runtime 启动后,将会显示一条信息用于计算目标机器启动的秒数。

系统开启时,如果设备需要花费较长时间进行初始化,此功能用于显示 HMI 启动时间,使之外部设备进行同步。

1     在【导航器】窗口的【工程】选项卡,右键单击【目标】节点并选择【属性】在属性栏中显示目标的属性。

2     在目标机器的【启动延迟】属性框中输入秒数(0-300 秒),该秒数即为您所希望的目标机器开启的延迟时间。

3    根据需要,为每台目标机器重复步骤 1-2。

4    在【导航器】窗口中,右击【目标】节点,然后单击【下载】(如果您改动了多个目标机器的启动延迟,请单击【下载所有目标】)。

5    工程被下载至目标机器后,会先等待一定时间(所设置的),然后再启动。