我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer V6.2 检查工程完整性?
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

用户可以设置 Vijeo-Designer Runtime 在启动目标机器的时候,检查目标机器的工程的错误。 如果工程没有错误,Vijeo-Designer Runtime 运行工程。 如果工程有错误,Vijeo-Designer Runtime 将不会运行工程并且显示一个错误消息。 错误消息提示您重新启动目标机器或者再次下载目标。 你可以通过一个操作从目标机器中获取应用程序校验值。 更多信息,请参阅章节

设置检查工程完整性

  1. 在【导航器】窗口的【工程】选项卡,右键单击【目标】节点并选择【属性】在属性栏中显示目标的属性。

  2. 在目标的【检查工程完整性】属性中,选择【启用】。

  3. 在【导航器】窗口,右键单击【目标】节点,然后点击【下载】(或【下载所有目标】如果您改变了不只一个目标,而检查工程完整性)。

工程下载到目标机器。 启动时,Vijeo-Designer Runtime 检查工程的错误。

  • 对于较大的工程,如果启用了【检查工程完整性】,启动时间可能会受到影响。