我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]施耐德PLC的Mini USB端口的编程电缆型号是什么?

问题描述:
施耐德PLC的Mini USB端口的编程电缆型号是什么?

所属产品线:
可编程逻辑控制器

解决方法:

施耐德PLC如M100/M200/M221/M218/M241/M251/M262/M340/M580都带有一个Mini USB编程口,编程电缆采用以下两种型号(选其一即可):

TCSXCNAMUM3P(3米)

BMXXCAUSBH018(1.8米)