我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Premium 热备系统接以太网I/O时最低配置需要几个交换机?
所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

如果您使用 ETY 同步链路支持受监控的以太网 I/O,则通过至少两个网络交换机进行连接。如果没有通过至少两个交换机进行连接,则 ETY 同步链路上的通讯丢失会导致两个 PLC 都进入离线操作模式。

导致两个 PLC 都进入离线模式的事件顺序为:
1. ETY 同步链路上的单个网络交换机发生故障,由于 I/O 扫描服务正在受监控的 ETY 上运行,因此会发生切换。
2. 主 PLC (PLC A) 发出信号通知备用 PLC (PLC B) 充当主 PLC 角色。PLC A 随后进入离线模式。
3. PLC B 充当主 PLC 角色,并重新启动所有已配置以太网服务,包括 ETY 同步链路上的 I/O 扫描服务。
4. 因为唯一的网络交换机仍然无法正常工作,所以新的主 PLC (PLC B) 无法重新连接到受监控的以太网 I/O,因此也必须使自己处于离线模式。