问题描述:
Vigi iDPN剩余电流动作附件的额定电流是多少?所属产品线:
Vigi for iDPN解决方法:
Vigi iDPN剩余电流动作附件的额定电流有25A、40A两档。小于等于25A的iDPNa/N/H断路器可以选配25A的Vigi iDPN剩余电流动作附件;小于等于40A的iDPNa/N/H断路器可以选配40A的Vigi iDPN剩余电流动作附件。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Vigi iDPN剩余电流动作附件的额定电流有25A、40A两档。小于等于25A的iDPNa/N/H断路器可以选配25A的Vigi iDPN剩余电流动作附件;小于等于40A的iDPNa/N/H断路器可以选配40A的Vigi iDPN剩余电流动作附件。
是否有帮助?