我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]电容器在安装CLAMPTITE型端子时需要注意什么?
所属产品线:
EasyCan

解决方法:

1.仅剥除10 mm电缆绝缘层用于接线。

2.将电缆插入Clamptite型端子。

3.确保所有电缆线股完整且未从夹紧装置冒出。

4.使用气动螺丝刀(带扭矩指示器)从端子盖顶端拧紧螺丝。(螺丝刀头直径小于6mm且刀头与Clamptite型端子平面成90°,扭矩水平保持在2.5Nm。

5.确保按照图表要求选择柔性电缆。如果使用螺丝刀,其直径不得超过6mm(十字头),且在螺丝刀与Clamptite端子成90°时施加扭矩

6.使用螺丝刀时请确保适当紧固以避免端子松动。

(出自:安装用户手册) 请见图