FA271140
FA271140
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]380~415V/冷藏集装箱用/螺丝连接/(32A 3h IP67 4P 红)移动工业插头的订货号是多少?
所属产品线:
PK低压工业插头插座
解决方法:
PKX32M7C4
首次发布日期:
2015/9/1
修订日期:
2015/9/1
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
PK低压工业插头插座
探索更多
范围:
PK低压工业插头插座