我们今天能为您提供什么帮助?

NSX螺丝包分别有几个螺丝?规格是什么?

问题描述:
NSX螺丝包分别有几个螺丝?规格是什么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX100~250:螺丝包:LV429312 包含:2个用于短端子护罩安装螺丝,规格Φ3xL12
2个用于面盖安装螺丝,规格Φ3xL20
1个用于拨动手柄套安装螺丝,规格Φ3xL20
4个用于长端子护罩安装螺丝,规格2x(Φ3xL12)+2x(Φ3xL21)
NSX400~630:螺丝包:LV432552 包含:2个用于短端子护罩安装螺丝,规格Φ3xL12
3个用于面盖安装螺丝,规格1x(Φ4xL14)+2x(Φ4xL20)
1个用于拨动手柄套安装螺丝,规格Φ5xL16
6个用于长端子护罩安装螺丝,规格4x(Φ3xL12)+2x(Φ3xL21)