问题描述:
PM5350如何将英文菜单更改为中文菜单?所属产品线:
PM5350解决方法:
PM5350上电之后,一直按最右边的→按键,直到出现Maint菜单,然后按Maint键,进入Setup菜单,进入Password,输入0000按OK键,然后按右键直到出现HMI菜单,点击HMI菜单,然后点击Region进入语言更改界面,点击Edit,按+更改为Chinese再按OK键,再点击第一个↑键盘,选择Save changes yes,即将PM5350语言更改为中文的了。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
PM5350上电之后,一直按最右边的→按键,直到出现Maint菜单,然后按Maint键,进入Setup菜单,进入Password,输入0000按OK键,然后按右键直到出现HMI菜单,点击HMI菜单,然后点击Region进入语言更改界面,点击Edit,按+更改为Chinese再按OK键,再点击第一个↑键盘,选择Save changes yes,即将PM5350语言更改为中文的了。
是否有帮助?