我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Vijeo Designer V6.2 设置自动启动触摸屏时间

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

当没有 PLC 或者操作员来设置时间时,自动启动功能用于让目标机器进行自动启动。 如果自动启动属性设置为:

  • 启用: 在【时间管理】属性中设置的【等待时间】过去后,目标机器的时钟设置为 SRAM 中上次记录的时间 + 1 分钟 +自动启动时间。

例如,如果自动启动时间设置为 180 秒(3分钟),且最后记录的时间是 2010 年 3 月 10 日下午 1:35,则在画面等待 3 分钟之后,系统时间变为:2010 年 3 月 10 日下午 1:39,接着目标机器开始启动。

如果没有最后时间记录,且目标机器的等待时间已超过了自动启动时间,则画面时钟恢复为默认值:2010 年 1 月 1 日,0:00。

  • 禁用: 工程保留在启动画面中,直到 PLC 或操作员设置了日期与时间。

如果想要在目标机器启动时隐藏日期/时间设置画面,请将时间属性中的自动启动设置为0.