[Q&A]Vijeo Designer V6.2 使用 PLC 对话框设置时间管理
所属产品线:
Vijeo Designer解决方法:
该步骤介绍如何设置目标使得可以从 PLC 中获取时间,这样您就可以使用 Vijeo Designer 的基于时间功能了。 在设置时间管理之前,请确保目标机器使用的是可支持对话表功能的驱动程序。
在目标的【启动选项】属性中,将【时间管理】属性设置为【启用】。
定义以下时间管理属性:
类型(T): 设置 PLC 对话表,使得内部时钟与 PLC 对话表保持一致。
自动启动: 选择【启用】或【禁用】,并设置所需的等待时间(单位:秒;范围:0-3600)。 更多信息,请参阅 自动启动。
在驱动程序的【设备】属性中,点击【对话表】属性旁的省略号图标以打开【对话表设置】对话框。 更多信息,请参阅章节 5.6.1,对话表设置。 选择【设置终端时钟】以启用此功能。 接着确保【设置 PLC 时钟】属性未被使用。
在启动时,如果 PLC 已连接,则工程将立即启动。 如果没有马上连接 PLC,则画面中会显示信息 - ”等待时间同步“。
是否有帮助?