FA287126
FA287126
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LXM32系列驱动器报故障EA314,如何消除该故障?
所属产品线:
Lexium 32
解决方法:
指令需要已定义的基准点。在运行模式Homing 下设置新的基准点。
首次发布日期:
2016/5/6
修订日期:
2016/5/6
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Lexium 32 系列伺服
探索更多
范围:
Lexium 32 系列伺服