我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2637的原因

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2637: [Target Name] [Alarm Category] [Remote Alarm Category Name]不能设置HMISTO531和HMISTO532为远程客户端。

当设置HMISTO531或者HMISTO532为远程客户端时,这个信息显示。 在HMISTO531或者HMISTO532,报警汇总表的尺寸很小,所以这两个机型在作为远程客户端时不太有用。

解决方案:

  • 选择大画面的目标机器。