我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误2502的原因

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 2502: [对象类型][对象名称][属性] 图像文件的文件格式必须有效。

错误 2502: [目标] [目标名称] [Web server] [标志 / 默认边框图像] 图像文件必须是有效的文件格式。

此图像对象对应的图像文件无效。

解决方案:

  • 请确保要显示的图像的相应图像文件必须是 GIF、 BMP、 PNG、 ICO 或 JPG 格式,其它类型的图像格式不被 Vijeo Designer 支持。