我们今天能为您提供什么帮助?

ATV310变频器报F003是什么故障?

问题描述:
ATV310变频器报F003是什么故障?

所属产品线:
ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器报F003是未知或不兼容的电源板故障。
可能原因:电源板与控制板不兼容。
解决措施: 将变频器恢复出厂设置,如果仍然报故障,则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。
恢复出厂设置方法如下:ATV310变频器恢复出厂设置如何操作?