我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATS48报PHF是什么故障?

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

ATS48报PHF可能原因是电机缺相。
如果电机某一相电流降至可调整的阈值PHL 以下超过 0.5s 或三相均降至该阈值以下超过0.2s,此故障状态可在保护菜单Pro中的PHL参数进行配置。。
处理办法:
• 检查电源、起动器连接以及所有处于电源和起动器之间的隔离设备 ( 接触器、熔断器、断路器等)。
• 检查电机连接以及所有处于起动器和电机之间的隔离设备 ( 接触器、熔断器、断路器等)。
• 检查电机状态。
• 检查 PHL 参数的配置是否与所使用的电机匹配。