我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]ATV71报InFb是什么故障?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71报InFb是内部温度传感器故障

可能原因:1,变频器的温度传感器不能正确工作。2,制动单元的温度传感器不能正确工作。

修复措施:

• 更换变频器的温度传感器。
• 检查/修理变频器。
• 更换制动单元的温度传感器。
• 检查/修理制动单元
• 如果变频器没有连接制动单元,则必须通过[制动电阻故障管理] (bUb) 参数来禁止对此故障进行监视。