我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer 工程优化之 在runtime期间限制录制视频的长度和频率
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

若使用支持视频功能的XBTGT系列目标机器,请限制录制视频的长度和频率。 若经常录制时间长的视频,比如每40秒录制一段长度超过20秒的视频,目标机器的CPU使用率将会很高,导致性能变差。 随着录制视频的数量增加,目标机器的性能将下降,这可能会影响别的操作。

若要避免性能问题,请减少或限制存储视频的数量,并缩短runtime期间录制的视频长度。 在使用视频功能时,应该一直关注runtime的性能。利用如上推荐的方法确保runtime正常工作。