我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1403的原因

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 1403:[变量][变量名][触发动作][报警条件] 至少选择一种条件。

没有在报警触发动作中选择报警条件。在最初设置变量报警后,该变量的数据类型可能已经改变。

解决方案:

  • 打开这条信息显示的变量的【报警时触发动作】对话框。检查每个报警操作中设置的条件(特别是用户条件),请确保至少选择了一个条件。