我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]触摸屏软件Vijeo-Designer编译报错误1402的原因
所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

错误 1402:[变量][变量名][触发动作][报警条件]不被当前的变量数据类型支持。

报警触发动作使用了一个变量报警不支持的报警条件。在最初设置变量报警后,该变量的数据类型可能已经改变。

解决方案:

  • 打开这条信息显示的变量的【报警时触发动作】对话框。检查每个报警操作中设置的条件(特别时用户条件),请确保其对变量数据类型是有效的。