ATV610报LFF2是什么故障?
问题描述:
ATV610报LFF2是什么故障?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610报LFF2是模拟输入信号AI2发生4-20mA损失故障。
可能原因:模拟输入AI2 损失 4-20 mA。当测得的电流小于2mA时,将触发此错误。
解决措施:
1、检查模拟量输入端子AI2与COM之间的连接。
2、通过变频器显示菜单,查看模拟量输入信号的数值,菜单路径:[显示]---[I/O映射]---[模拟输入映像]---[AI2],如下图:
清除错误代码:在错误原因消除后,该检测错误可以通过[ 故障自动复位] Atr 或手动[ 故障复位分配] rSF参数来清除。
是否有帮助?