我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器报LCF是什么故障?

问题描述:
ATV610变频器报LCF是什么故障?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器报LCF是输入接触器故障。
故障原因:线路接触器功能可以根据变频器的启停命令来闭合和打开进线接触器。设置[电源接触器]LCC参数后即可激活此功能。如果线路接触器在启动命令后超过[输入电压超时]LCt设置的时间后没有吸合,就会触发此故障。
解决措施:
1、检查变频器进线接触器;
2、检查电源电压;
3、检查[输入电压超时]LCT参数设置是否合理,参数路径:[完整设置]--[通用功能]--[电源接触器命令]--[输入电压超时]。