我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610变频器报INFK是什么故障?
问题描述:
ATV610变频器报INFK是什么故障?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器报INFK是内部错误20(选件模块接口板错误)。
INFK故障的可能原因和解决措施如下:
情况一:偶尔报故障,且故障复位后可以正常运行。
故障原因:外部干扰引起的误报故障。
解决措施:排查外部干扰问题,变频器可靠的接地。
情况二:故障不能复位。
故障原因:变频器异常。
解决措施:拆掉变频器的接线,只接电源线,将变频器恢复出厂设置后重新上电,如果仍然不能复位故障,可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。