我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器报INFG是什么故障?

问题描述:
ATV610变频器报INFG是什么故障?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器报INFG是内部错误16(输出继电器扩展模块故障)。
故障原因:
1、变频器与输出继电器扩展模块的通讯中断;
2、输出继电器扩展模块出现内部错误。
解决措施:
1、确认输出继电器扩展模块正确安装到槽内,检查扩展模块和变频器的针脚是否有接触不良的问题;
2、更换输出继电器扩展模块;
3、如果上述操作后,故障依然无法复位,则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。