我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV610变频器报INFA是什么故障?
问题描述:
ATV610变频器报INFA是什么故障?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610变频器报INFA是内部错误10(外部24V电源错误),变频器P24端子上外部24V电源监控到过压就会报此故障。
可能原因:
1、外部24V电源电压过高;
2、外部电源质量差,输出不稳定。
解决措施: 不接外部24V电源测试或和同等情况好的变频器交换测试,如果这样不再报内部错误10,一般是外部24V电压过高导致的。如果仍然报故障,可尝试将变频器恢复出厂设置,断电再上电后如果故障不能复位,则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。