ATV310变频器报F011是什么故障?
问题描述:
ATV310变频器报F011是什么故障?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
ATV310变频器报F011是变频器过热故障。
可能原因:
1、变频器在环境温度较高的工况下运行且散热不良;
2、负载重(输出电流大,输出频率高);
3、在一些化纤、纺机、木工、陶瓷行业,变频器的冷却风扇经常会由于尘土、棉絮等其他杂物堵塞变频器的冷却风道,会导致变频器无法有效散热;
4、变频器冷却风扇损坏,无法有效散热;
5、个别情况下,变频器温度传感器故障,会触发F011故障 。如果温度传感器损坏,在冷态下,一通电就会报此故障,并且采取降温等措施后不能解决。
解决措施:
1、合理布置电柜,使得变频器上方和下方都留出一定的通风空间。增强环境的空气流通,使变频器的冷却效率提高;
2、定期清理变频器的风扇和散热通道;
3、定期检查电柜的风扇和散热通道;
4、在冷态下,监视变频器内部的热状态(808参数),如热状态较高且等待较长时间后仍无法降低,则可能是变频器异常,建议按照售后流程处理。
是否有帮助?