我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Vijeo Designer 警告 2051: [对象类型][对象名][属性名]该目标模型只支持 8 的倍数的宽度值。
所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

[Q&A]Vijeo Designer 警告 2051: [对象类型][对象名][属性名]该目标模型只支持 8 的倍数的宽度值。

弹出式窗口的宽度或高度定义的值不是 8 的倍数。

解决方案:

  • 将弹出式窗口的宽度或高度定义为 8 的倍数。

这只是一个警告,因此生成操作不会被中断。