我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]用于Unity Pro的Quantum低端CPU的LED指示灯分别表示什么状态?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:
LED 颜色 灯亮时指示
Ready 绿色 CPU 已通过加电诊断。
Run 绿色 CPU 已开始运行并在进行逻辑处理。
Modbus 1 绿色 Modbus 端口 1 上正在进行通讯。
Modbus 2 绿色 Modbus 端口 2 上正在进行通讯。
Modbus + 绿色 Modbus Plus 端口上正在进行通讯。
Mem Prt 琥珀色 存储器写保护(存储器保护开关开启)。
Bat 1 Low 红色 需要更换电池。
Error 红色 指示在 Modbus Plus 端口出现通讯错误。