我们今天能为您提供什么帮助?

PK工业插座是国标的还是欧标的?

问题描述:
PK工业插座是国标的还是欧标的?

所属产品线:
PK低压工业插头插座

解决方法:

PK工业插座既符合欧标IEC60309-1和IEC60939-2,也符合国标GB/T11918和GB/T11919。插座的国标和欧标之分主要针对家用插座,家用插座的国标和欧标要求不一致导致此分类。工业插座国标是对应欧标的,所以不需要刻意区分国标和欧标。