我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在EZD160-250的附件中,用于60mm厚度的外挂式欠压线圈是不是只有固定式的才可以加?
问题描述:
在EZD160-250的附件中,用于60mm厚度的外挂式欠压线圈是不是只有固定式的才可以加?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

不是的。经与市场部的确认,固定式和插入式的3P的EZD160-250E/M(不带漏电的)均可以外挂欠压线圈, 插入式的即使加了插入式套件厚度变化了也不影响外挂欠压线圈的安装。