我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EZS系列塑壳断路器能否加装机械联锁附件,如何选型?
问题描述:
EZS系列塑壳断路器能否加装机械联锁附件,如何选型?

所属产品线:
EasyPact EZD

解决方法:

EZS系列产品只有用于旋转手柄上的机械联锁模块,而无用于拨动式开关上的机械联锁附件,具体型号可见下表,

断路器类型

机械联锁型号(用于旋转手柄)

EZS 63N/100N/160~250

LV429369

EZS 400/630

LV432621

注:EZS系列塑壳断路器不能选用NSX/CVS/EZD系列产品中用于拨动式开关上的机械联锁附件。