我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器自带的AO1输出端子和I/O扩展卡上的AO2,AO3端子有什么区别?

问题描述:
ATV61、ATV71变频器自带的AO1输出端子和I/O扩展卡上的AO2,AO3端子有什么区别?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV61,ATV71变频器自带的AO1输出端子和I/O扩展卡上的AO2,AO3端子的区别如下:

AO2与AO3可分配的功能与AO1完全相同。所不同的是,AO1输出类型是电压时只能设置为单极性输出(0~10V),而AO2和AO3输出信号类型是电压时可设置为双极性输出(+/-10V)。