我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器AI2 4-20mA缺失设成保持速度,AI1调速有效时,若AI2信号缺失,其是否会报故障?

问题描述:
ATV61,ATV71用AI1与AI2切换调速,把[AI2 4-20mA缺失]设成[保持速度],AI1调速时,AI2信号缺失后对变频器有什么影响?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

[AI2 4-20mA缺失]默认的是[忽略故障],用AI1调速,如果此时AI2信号缺失,对于变频器无任何影响,AI1依然可以调速。
把[AI2 4-20mA缺失]设成[保持速度]后,用AI1调速,如果此时AI2信号缺失,变频器则会保持AI1最后输入的频率运行,无法再用AI1调速。