我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TeSys U智能电动机起动器能否用于单相电动机?
问题描述:
TeSys U智能电动机起动器能否用于单相电动机?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

TeSys U智能电动机起动器共有三种控制单元,分别是:标准控制单元LUCA(Standard control unit)、高级控制单元LUCB(Advanced control unit)和多功能控制单元LUCM(Multifunctional control unit)。其中标准控制单元不能用于单相电动机;高级控制单元有一部分型号可以用于单相电动机,但只能提供Class10级保护;多功能控制单元可以用于单相电动机,能提供Class5-30级保护。