我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
vijeo designer 6.2 打开老项目时出现 1146 这个名称不支持扩展的ascii码?
问题描述:
vijeo designer 6.2 打开老项目时出现 1146 这个名称不支持扩展的ascii码?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

当旧的触摸屏程序移植到新触摸屏(比如xbtgt到hmigto)中时,软件也由老版本升级到新版本(比如4.6到6.2),其中老版本的io管理器设备驱动名称是可以建立中文的,而新版本设备名称不能为中文或其他特殊字符扩展ascii码,所以移植后会出现 1146错误: 不支持扩展的ascii码;把设备名称改为英文即可。