我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
用于带有旋转手柄的负荷开关INS500机械互锁附件是多少?
所属产品线:
Compact INS/INV

解决方法:

因为样本中给出的订货号31074只能用于INS320/400/630,查英文样本中也是这样标注的,经过确认,INS500的外形尺寸和INS320/400/630一致,所以31074也可以用于INS500上面。