PM870可以测量单次谐波至63次,采样周期长度是多少?
问题描述:
PM870可以测量单次谐波至63次,采样周期长度是多少?所属产品线:
PM800解决方法:
PM870的采样频率是每个周波128个点。如果以电网的频率是50/60HZ为例的话,采样周期的长度如下:
50HZ:
T=1/f=1/50=20ms
N=128
Ts=T/N=20ms/128=156μs
60HZ:
T=1/f=1/60=17ms
N=128
Ts=T/N=1/60/128=130μs
即50HZ时采样周期为156μs,60HZ时采样周期为130μs。
是否有帮助?