我们今天能为您提供什么帮助?

如何选择LV断路器IO接口模块预定义应用

所属产品线:
I/O 智能应用模块

解决方法:
步骤
操作LED状态
1

旋转应用旋转开关


注意:即使已旋转应用旋转开关,但选定的预定义应用仍保持不变

输入和输出LED闪烁:亮起1秒,熄灭1秒
2按住测试/复位按钮5-15秒。选择对应应用旋转开关和预定义应用

输入和输出停止闪烁。

LED指示输入和输出的状态。

3检查新应用的IO模块接线
-