我们今天能为您提供什么帮助?

PM1200的OFLO溢出参数选择有哪些?具体含义是什么?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

PM1200的OFLO溢出参数选择有:0.0-Wh,1.0-VAh,2.0-Wh E,3.0-VAh E。

Wh(无论 Wh 还是运行时间达到最大值积分器即复位)、VAh(无论 VAh 还是运行时间达到最大值积分器即复位);当达到 9999 小时运行时间(约 13.88 个月)时则清除 INTG。

Wh E(仅当 Wh 溢出时积分器复位)。

VAh E(仅当 VAh 溢出时积分器复位)。