我们今天能为您提供什么帮助?

PM870通过通讯读取参数与面板显示不同?

问题描述:
PM870通过通讯读取参数与面板显示不同?

所属产品线:
PM800

解决方法:

对于PM800,有功电能的寄存器地址为1700、1701、1702、1703,数据类型为无符号64位整型,测量值为非正常十六制进位,低位寄存器地址的数据为测量值低位。读到的十六进制数如下:

最高位                                 最低位

寄存器      1703       1702       1701       1700

十六进制   0000       0000       2048       0F48

十进制   0000       0000       8264       3912

电能值算法:将各个寄存器地址的十六进制数依次转换为十进制数,4个十进制数依次乘以1012、108、 104、100,即 0000×1012+0000×108+8264×104+3912×100=82643912Wh(PM 表实际显示值)