我们今天能为您提供什么帮助?

PM5560面板显示“Internal Power Supply Failure”,如何解決?

所属产品线:
PM5000

解决方法:

如果PM5560的固件版本低于1.04,出现该显示时,可以使用DLF-3000对PM5560进行固件升级,固件版本可以通过面板或者登录PM5560内置网页查看。

固件下载地址:

http://www.se.com/download/ww/en/results/3541958-SoftwareFirmware/0/24614684-PowerLogic-PM5000series/0/Installation instructions are provided with the firmware download.

如果升级固件后依然出现该显示界面,需要对仪表进行相应的检修或更换。