我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ION76X0/75X0和ION8X00前面板上电流电压单位是否可以修改(kV 或V)?
问题描述:
ION76X0/75X0和ION8X00前面板上电流电压单位是否可以修改(kV 或V)?

所属产品线:
ION7650

解决方法:

电流电压的单位随着CT/PT一次测得数值变化

对于电压,

如果PT primary的值在1-1000之间,那么前面板电压的单位是V

如果PT primary的值超过1000, 那么前面板上电压的单位是kV。

同样对于电流

如果CT primary的值在1-1000之间,那么前面板电压的单位是A

如果CT primary的值超过1000, 那么前面板上电压的单位是kA。