我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
若客户订的ION7650的仪表没有带显示屏和面板,后续需要单独买显示屏,型号是什么?
所属产品线:
ION7650

解决方法:

客户订购ION7650的仪表时,型号有带T0、T1、U0、U1的,是都不带显示屏,若后续客户要求带显示屏,可以加下面两种型号:

  1. M765RD 显示器,不带电源和以太网电缆

  2. M765RDPS 显示器,带电源和12英寸的以太网电缆