FA303447
FA303447
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]0-10V调光接口模块的外形尺寸?
所属产品线:
奥智Ezinstall系列
解决方法:
178.5mm
×
45.5mm
×
39mm
(
L*W*D
)。
首次发布日期:
2016/10/20
修订日期:
2016/10/20
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
奥智Ezinstall系列
探索更多
范围:
奥智Ezinstall系列