我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]U30010V的输出模式选择有哪些?如何设置?
所属产品线:
奥智Ezinstall系列

解决方法:

U30010V的输出模式选择有0V-10V DC和1V-10V DC。U30010V上有模式选择开关S1,当选择开关 “S1” 设置为”OFF”状态时(出厂默认值), 端子 “0/1-10V +&-” 输出电压范围为1-10V 直流电压。

当选择开关 “S1” 设置为”ON”状态时, 端子 “0/1-10V +&- “ 输出电压范围为0-10V 直流电压。