FA303485
FA303485
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]EV51D20N单联带指示灯双极开关的工作电压和额定电流是多少?
所属产品线:
Adora如意系列
解决方法:
工作电压:AC 250V,额定电流:20A
(
指示灯电流是16A)。
首次发布日期:
2016/10/20
修订日期:
2016/10/20
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Adora如意系列
探索更多
范围:
Adora如意系列