我们今天能为您提供什么帮助?

LV断路器IO接口模块电度计数器如何复位?

所属产品线:
I/O 智能应用模块

解决方法:

电度计数器复位用于复位 IO 模块用户定义的脉冲计数器。可通过以下方式激活电度计数器复位指令:

1. 连接至 IO 模块数字输入的按钮,输入为1 时,复位计数器。

2.使用通信网络的远程控制器。

3. IFE 网页,仅限 IO 模块连接至断路器时。

远程控制器使用通信网络发出的指令对应于 IO 模块命令。该指令需要通信接口模块(IFM 或IFE)。