我们今天能为您提供什么帮助?

LV断路器IO接口模块做抽架管理与节能维护设置应用时,输入如何分配?

所属产品线:
I/O 智能应用模块

解决方法:
输入 分配
I1抽架连接位置触点(CE)
I2抽架断开位置触点(CD)
I3抽架测试位置触点(CT)
I4节能维护设置‘关闭’命令
I5节能维护设置‘打开’命令
I6

可用


注意: 可利用用户工程工具将输出分配给抽架位置状态。

AIPt100 温度传感器