我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580加强型 (H) 设备
所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580H:

加强型 (H) 设备是系统中设备的加固版本。该设备可在更大的温度范围(-25 至 70oC)(-13 至 158oF)和恶劣的化学环境中使用。此设备经过 ATEX 认证。

此处理可增加电路板的隔离功能及其对以下情况的抵抗能力:

  • 冷凝

  • 多尘环境(导电杂质颗粒)

  • 化学腐蚀,特别是在含硫环境(石油精炼厂、净化厂等)或含有卤素(氯等)的环境中使用时。

当处于标准温度范围(0 至 60oC)(32 至 140oF)内时,加强型设备的性能特性与标准设备的性能特性相同。

如果这种设备在 -25 至 70oC(-13 至 158oF)温度范围之外运行,则该设备可能无法正常运行。